Transition énergétique
8 min.

5 conseils pour réduire la consommation énergétique de votre habitation

Alors que la saison hivernale tend à faire grimper les factures d’électricité et de gaz, plusieurs moyens existent pour réduire facilement la consommation énergétique de votre habitation. 

 

5 conseils pour réduire la consommation énergétique de votre habitation

Avec l’hiver et l’intensification du froid, les besoins en chauffage augmentent de manière significative. Ce n’est cependant pas le seul facteur de surconsommation énergétique. Pendant le reste de l’année, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les appareils électriques représentent, eux aussi, des postes de dépense conséquents, qui peuvent tous être optimisés. Voici 5 conseils à suivre pour faire du bien à la fois à votre portefeuille et à la planète.

1/ Régulez le fonctionnement de votre chauffage

C’est le premier poste de consommation énergétique d’une habitation. Le chauffage représente à lui seul en moyenne presque 30 % de l’électricité consommée par un ménage. Pour corriger le tir, plusieurs possibilités… 

Pour commencer, vous pouvez régler la température à 19 °C dans les pièces à vivre, comme le salon et la salle à manger, ainsi que dans les chambres pendant la journée. Cet ajustement de la température à 19°, qui avait été inscrit dans le Code de l’énergie pour la première fois en 1978 afin de réaliser des économies, offre un confort thermique satisfaisant. En complément, vous pouvez baisser à 16° la température de l’ensemble des pièces pendant la nuit ou lorsque vous êtes absent. Pour vous aider à opérer facilement ces réglages, vous pouvez recourir à un thermostat programmable. Cet appareil ajustera automatiquement la température pour vous, sans que vous ayez à y penser.  

Réduire la consommation de chauffage de votre habitation passe aussi par une meilleure isolation. Pour ce faire, installez du double vitrage sur vos fenêtres et freinez l’entrée du froid avec des rideaux épais. Ce sont des astuces simples pour limiter les pertes de chaleur. Il est également important que vous réalisiez des travaux d’isolation de vos murs et de votre toiture si votre habitation n’est pas aux normes. 

2/ Diminuez votre consommation d’eau chaude

Selon les chiffres fournis par le gouvernement, l’eau chaude sanitaire représente jusqu’à 20% de la consommation d’énergie d’un ménage, pour un coût d’environ 270 € par an. C’est donc un poste de dépense important.

Pour l’atténuer, réglez votre chauffe-eau entre 50 et 55° et décalez la période de chauffe sur les heures creuses. Par ailleurs, utilisez un réducteur de débit pour dépenser moins d’eau, et une jaquette isolante pour limiter les déperditions de chaleur de votre chauffe-eau. En combinant ces deux solutions, vous économiserez 61 € par an en moyenne, estime l’Ademe (Agence pour la transition énergétique). En complément, réduisez la durée de vos douches à 5 minutes et prenez moins de bains.

3/ Optimisez votre éclairage

Toujours selon l’Ademe, les lampes à LED peuvent durer jusqu’à 40 000 heures, soit 40 fois plus longtemps qu’une ampoule traditionnelle, tout en consommant 10 fois moins d’électricité. Pour optimiser l’éclairage de votre habitation, la première chose que vous devez faire est donc de l’équiper avec des LED.

Certains gestes simples vont également vous permettre de faire baisser votre consommation. Pensez bien sûr à éteindre la lumière quand vous quittez une pièce. Cela peut paraître évident, mais les éclairages restent trop souvent allumés dans des endroits qui sont inoccupés, notamment parce que l’abondance énergétique nous a habitués à ne pas nous soucier des enjeux de sobriété.

Ensuite, faites en sorte de profiter au maximum de l’éclairage naturel en modifiant l’agencement de votre habitation. Par exemple, rapprocher votre bureau d’une fenêtre vous permettra de travailler plus longtemps sans avoir à allumer votre lampe.

4/ Réduisez la consommation de vos appareils électriques

Savez-vous qu’un lave-vaisselle de 12 couverts utilisera en moyenne 192 KWh par an pour un coût de 28 € et qu’un téléviseur engloutira 187 KWh par an tout en occasionnant une dépense de 32 € ? Ces chiffres, qui proviennent de l’Ademe, sont loin d’être négligeables si l’on considère la quantité d’appareils que nous utilisons au quotidien, depuis le lave-linge jusqu’au laptop, en passant par le four ou le frigo.

Pour réduire la consommation de ces équipements domestiques, utilisez le mode éco, spécialement conçu dans ce but par les fabricants, et faites les fonctionner le plus possible pendant les heures creuses. Le soir, débranchez votre télé éteignez votre ordinateur et mettez en veille votre box internet avant d’aller vous coucher. Ces trois appareils, qui restent allumés en permanence même lorsqu’on ne s’en sert pas, et qui sont de ce fait énergivores, ne vous seront pas d’une grande utilité pendant votre sommeil.

5/ Passez aux énergies renouvelables

Toutes ces solutions sont efficaces. Mais il en reste une qui sera déterminante pour alléger vos factures. Les énergies renouvelables, de plus en plus populaires en France, permettent de réaliser des économies importantes. Ainsi, l’installation de panneaux photovoltaïques vous permettra d’économiser entre 200 et 600 € par an.  La mise en service d’une pompe à chaleur air-air dans votre habitation peut réduire votre consommation de chauffage de 70 % et un chauffe-eau thermodynamique divisera votre facture par quatre.

Crédit photo : Unsplash

Ces articles peuvent vous intéresser

  • Transition énergétique
  • 6 min.

Carbon tracker : un service innovant pour maîtriser son empreinte carbone

En 2022, Rexel a lancé le « Carbon Tracker », une solution inédite permettant aux professionnels de l’électricité et du génie climatique d’avoir une analyse détaillée de l’empreinte carbone des produits qu’ils utilisent, tout au long de leur cycle de vie.

  • Transition énergétique
  • 8 min.

Pourquoi 19 °C ?

Alors que la température extérieure baisse rapidement à mesure que l’hiver s’installe, une large partie des Français a déjà rallumé le chauffage. En France, la recommandation officielle préconise de se chauffer à 19°C. Mais d’où vient-elle ?

Abonnez-vous à
Courant Positif
Abonnez-vous à Courant Positif

Mag : La France électrique

Pour télécharger le document, remplissez le formulaire ci-dessous :