- Génie électrique
- 7 min.
Rayonnant, radiant, convecteur, soufflant, à inertie, à double cœur ou encore à accumulation… Il existe une grande variété de radiateurs électriques. À tel point que l’on peut vite être perdu lorsque l’on souhaite s’équiper. Quelles sont les informations à connaître avant d’acheter ?
Selon le Gifam (Groupement des marques d’appareils pour la maison), environ 3 millions d’appareils de chauffage électriques sont vendus chaque année en France. Soit comme chauffage principal, soit comme chauffage d’appoint. Un tel succès s’explique facilement car le radiateur électrique est un équipement essentiel pour garantir le confort de vie d’une habitation. Facile à installer, il permet à une pièce d’atteindre rapidement la température idéale, celle où l’on se sentira bien. C’est encore un peu plus vrai si l’on considère que ces appareils ont connu une évolution rapide ces dernières années, devenant moins énergivores et toujours plus efficaces. Alors que l’hiver approche, et que vous envisagez peut-être de vous équiper, voici les critères que vous devez prendre en considération pour être certain de faire le bon choix.
Pour commencer, vous devez connaître les différentes familles de radiateurs électriques car tous les équipements ne disposent pas des mêmes technologies de production de chaleur. Certains seront donc plus adaptés à votre projet que d’autres.
∙ Les radiateurs à inertie fluide fonctionnent grâce à la montée en température d’un liquide caloporteur en circuit fermé, ce qui permet de générer une chaleur douce, constante et homogène.
∙ Les radiateurs à panneaux rayonnants sont équipés d’une résistance électrique qui chauffe une plaque en métal, en verre ou en aluminium, ce qui a pour effet de produire de l’air chaud.
∙ Très répandus, les convecteurs procèdent de la même manière, ce qui leur permet de générer rapidement de la chaleur. Ils sont plutôt adaptés aux petites surfaces.
∙ Les radiateurs à accumulation fonctionnent en stockant la chaleur dans un matériau réfractaire et dense pour la restituer ensuite.
∙ Les radiateurs à double corps de chauffe combinent deux systèmes pour chauffer rapidement et longtemps.
∙ Les radiateurs à chauffages soufflants sont équipés d’un ventilateur qui brasse l’air à travers une résistance électrique.
Il vous faut ensuite déterminer la puissance nécessaire pour que votre appareil vous donne entière satisfaction. Cette puissance va dépendre en premier lieu de la surface à chauffer, et donc de la superficie et du nombre de pièces que vous souhaitez équiper.
De plus, il faut que vous preniez en compte le niveau d’isolation de votre logement et sa hauteur sous plafond. Selon EDF, la puissance nécessaire pour chauffer un mètre carré oscille entre 70 et 80 W. Cependant, cette estimation est établie sur la base d’une hauteur sous plafond standard de 2,5 mètres et d’une isolation de bonne qualité. Si l’isolation n’est pas de bonne qualité ou si vous avez une hauteur sous plafond plus importante, prévoyez de 80 à 100 W par mètre carré.
À noter que le calibrage à la puissance nécessaire de votre radiateur, ou de vos radiateurs si vous voulez chauffer plusieurs pièces, vous permettra de ne pas surconsommer, et ainsi de ne pas augmenter inutilement votre facture d’électricité.
Salon, salle à manger, chambre, cuisine, couloirs, salle de bain… Selon la pièce (ou les pièces) que vous souhaitez chauffer, certains modèles de radiateurs électriques sont plus indiqués que d’autres. Pour les pièces de vie, comme le salon ou la salle à manger, il est conseillé d’opter pour un radiateur à inertie qui diffusera une chaleur douce, constante et homogène. Cela vaut également pour les chambres. Pour la salle de bain, vous pouvez choisir un radiateur soufflant. Pour les couloirs et la cuisine, pièces qui ne sont généralement pas occupées en permanence, un radiateur rayonnant ou un convecteur feront parfaitement l’affaire.
Le confort thermique correspond à la température idéale des pièces de votre habitation, et à la façon dont celles-ci sont chauffées. Pour obtenir un bon confort thermique, il est recommandé d’atteindre 19°C dans les pièces de vie lorsqu’elles sont occupées et 16 à 17°C quand ce n’est pas le cas. À noter qu’il est aujourd’hui possible de piloter à distance le chauffage de son logement grâce à l’aide d’un thermostat connecté par exemple.
En conclusion, le choix du radiateur électrique qui vous conviendra doit être fait en fonction des spécificités de votre habitation, des pièces à chauffer, et du confort thermique recherché.
Le saviez-vous ?
Rexel commercialise une large gamme de radiateurs électriques, dont un radiateur intelligent équipé de thermostat programmable, d’une régulation et d’un détecteur de présence. À noter que Rexel commercialise également des modèles directement connectés à notre contrôleur Energesy Connect.
Crédit photo : Unsplash