- Génie électrique
- 7 min.
Encore plus que le reste de l’année, l’inclinaison des panneaux photovoltaïques est un élément crucial à prendre en compte en hiver pour maximiser votre production d’électricité. Ce n’est cependant pas le seul. On vous explique tout.
En hiver, le soleil est plus bas dans le ciel et les jours raccourcissent, passant de 16 heures en moyenne entre juillet et septembre à 8 entre décembre et mars, ce qui réduit considérablement les photons de lumière pouvant être transformés en électricité. À cela, il faut ajouter que les conditions météorologiques sont également moins favorables qu’en été, avec un temps plus fréquemment nuageux et des dépressions plus importantes, ce qui diminue encore un peu plus la durée d’ensoleillement potentielle. On estime ainsi que seulement 30 % de la production photovoltaïque annuelle est réalisée entre les mois d’octobre et de mars, période pendant laquelle le soleil brille le moins.
Ces conditions particulières n’ont pas empêché les pays nordiques, pour qui ce type de climat est la norme, de développer leurs parcs solaires et d’atteindre des niveaux de production d’électricité tout à fait convenables. Alors, que faut-il faire pour améliorer le rendement photovoltaïque en hiver ?
Pour capter plus efficacement les rayons du soleil, la première chose que l’on peut faire est d’ajuster l’inclinaison de spanneaux. L’angle recommandé est compris entre 45 et 60°, contre les 30 à 35° habituels. Cette position presque à la verticale compense la trajectoire plus basse du soleil dans le ciel, qui ne dépasse pas 17° au-dessus de l’horizon en hiver.
L’objectif est de faire en sorte que les rayons du soleil atteignent le plus perpendiculairement possible les panneaux, afin que davantage de lumière puisse être absorbée et convertie en électricité. En complément, vous pouvez également nettoyer à l’eau claire vos panneaux afin d’en augmenter l’efficacité. C’est une opération à effectuer au tout début de l’hiver, avant qu’il ne fasse froid.
La neige fait rarement bon ménage avec une production photovoltaïque maximisée. Accumulée en grande quantité sur les panneaux, elle forme une couche épaisse et dure qui empêche les rayons solaires d’atteindre les cellules photovoltaïques, ce qui réduit la quantité d’électricité produite et peut occasionner des dommages. En cas de chutes importantes, il est donc nécessaire de déneiger en faisant attention à ne pas abîmer vos panneaux. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un balai télescopique si votre installation est située en toiture, ou une brosse souple si elle est fixée au sol, dans votre jardin par exemple, toujours en étant très précautionneux.
À l’inverse, une fine couche de neige, voire de givre, de quelques centimètres seulement ne pose pas de problème. Elle fondra naturellement dès que les températures augmenteront légèrement. Mieux encore, avec l’effet albédo, la lumière va être réfléchie de façon plus intensive par la neige environnante, ce qui peut augmenter le rendement de vos panneaux.
En été et au printemps, quand l’ensoleillement est maximum, il peut arriver que vous produisiez plus d’électricité que ce dont vous avez besoin. Grâce à une batterie de stockage, vous pouvez conserver ce surplus pour vous en servir ultérieurement. L’énergie produite pendant les périodes ensoleillées peut alors compenser la baisse de production en hiver. Vous êtes ainsi assuré d’avoir toujours suffisamment d’électricité, même si une violente tempête de neige vous empêchait de sortir de chez vous pendant plusieurs jours.
En complément, vous pouvez également recourir à un gestionnaire d’énergie photovoltaïque. C’est une box de monitoring qui va vous permettre d’optimiser votre consommation en ajustant la production d’électricité à vos besoins et à vos habitudes. En hiver, cette technologie évite tout surplus ou gaspillage, améliorant ainsi l’efficacité énergétique de votre installation.
Crédit photo : Freepik